Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an SLF1 fault on the ATV12 drives?
Issue:
SLF1 fault causes on the ATV12 drives.

Product Line:
Altivar ATV12

Environment:
All

Cause:
Interruption in communication on the Modbus network

Resolution:
• Check the connections of communication bus.
• Check the time-out (Modbus time out ttO parameter
page 83)
• Refer to the Modbus user manual