Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which version of wonderware client/drive will be compatible with OFS V3.6
Question:
Which version of wonderware client/drive will be compatible with OFS V3.6?

Answer:
Regarding compatibility, there is not known  issue of OFS regarding OPC DA 2.04 compatibility
If Wonderware Client/Drive is also compatible with  OPC DA 2.04, the compatibility with OFS should be ok