Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is OFS V3.6 compatible with Win Sever 2012?
Question:
Is OFS V3.6 compatible with Win Sever 2012?

Answer:
Yes, OFS3.60 has been validated on Win Server 2012 & R2