Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What's the IP level of XVU range?
The IP level of most references are IP65. except for the references which started with XVUC9...(buzzer unit and sound unit) are IP54.