Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the considerations for PM3255 digital input and output ?

Issue

What are the considerations for PM3255 digital input and output?

Product Line

PowerLogic PM3000 Series (PM3255)

Environment

PM3255 Power Meter – Digital Inputs and Outputs

Resolution

  • The digital outputs of the PM3255 are polarity independent, meaning they do not require a specific polarity for proper operation.
  • The digital inputs and outputs of the PM3255 are electrically independent, so they function separately without electrical interaction between them.