Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What alarms are available in PM3200 series meters?

Issue

What alarms are available in PM3200 series meters?

Product Line

PowerLogic PM3200 Series

Environment

PM3200 Series Energy Meters – Alarm Features

Resolution

The PM3200 series meters provide setpoint-driven alarms. These alarms can be configured based on user-defined thresholds for various electrical parameters.

Available alarms include:


1