Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the default IP address and password for EM4900?

Issue:
How to know the default IP address and password for a EM4900?

Product Line:
EM4900

Environment:
Ethernet connection

EM49xx

Resolution:
The default IP address for the EM4900 is 192.168.1.24

The Password isunique for each device and printed on the barcode label affixed to the metal enclosure.
Screenshot from User guide