Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Đặc điểm của pin SR2/SR3 của relay dòng Smart Zelio Logic là gì?
Các pin được tích hợp của Zelio Smart Relays có các đặc trưng như sau:
●Voltage: 3V
●Capacity: 220mAh
●Power: 660mWh
●Battery: Panasonic CR2032.
Lưu ý rằng: Schneider Electric có thể thay đổi mô hình và thương hiệu của pin được sử dụng trong Rơle thông minh của Zelio Logic.
Chú thích : Pin lắp bên trong Rơle thông minh của Zelio được hàn tại chỗ và do đó không thể thay thế được.
Nếu khách hàng cố tình mở hoặc thay pin này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.