Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Mức độ bảo vệ cho EasyPact CVS là gì?
Các chỉ dẫn sau đây phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 (mức độ bảo vệ IP) và IEC 62262 (IK bảo vệ chống lại các tác động cơ học bên ngoài) cho các bộ ngắt mạch CVS EasyPact. Bộ ngắt mạch để không che: 1. Với bộ đóng ngắt: IP40, IK07 mặt trước 2. Với tay quay kéo dài: IP 55, IK08 Bộ ngắt mạch được đặt trong tủ điện: 1. Với bộ đóng ngắt: IP40, IK07 mặt trước 2. Với tay quay kéo dài: IP 55, IK08