Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we use network braking unit for Altivar ATV930 ?

Yes, there is new range of network braking units ATVRU75N4 (7.5kW unit) and ATVRD15N4 (15kW unit).
It is possible to combine up to 3 units in parallel. ATVR is compatible with Altivars: ATV320, ATV340 and ATV900.
Manual (NVE88423) and sizing tool (NVE94856) can be downloaded from schneider web.