Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I connect a XML Client to OFS V3.6?
After configuring COM / DCOM and IIS as specified in the User Manual, the user must add 2 more STEPS

Step 1: In “Internet Information Service (IIS)”  Add “Windows Authentication”
Access path:
Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
Click in “Turn windows facture ON or OFF”
Select “Internet Information Service (IIS)” \World wide Web Services\Security
Select “Windows Authentication”

Step2:
Internet Information Services configuration on Windows x64 platforms
On x64 platforms, the IIS OFS application pool must have the property Enable 32-Bit applications set to TRUE.