Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a start check warning (code 46) on a Tesys T LTMR product?
Issue:
Customer is receiving error 46 Start Check on their Tesys T product.

Product Line:
TeSys T - LTMR

Environment:
US Product

Cause:
Product Specification

Resolution:
Start command check (Error 46) signifies that current is not detected after a delay of 1 second after a start command.  The unit must see a current equal to or more than 10% of FLC minimum.  If the unit is being tested without a motor load, ensure that a current of more than 10% FLC minimum is being passed through the internal CT windows of the device.