Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many option cards can you add to the ATV320?
Issue:
ATV320 usage of option cards

Product line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All

Cause:
Installation

Resolution:
Altivar Machine ATV320 drives are designed for use with option modules according to machine and application requirements. One option module can be used with an Altivar Machine ATV320 at a time. The option modules are compatible with all Altivar Machine ATV320 drives.

NOTE - The VW3A3600 option module adapter is required to connect an option module to compact-style Altivar Machine ATV320 drives (part numbers that end with a "C" , ATV320...C).