Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you set up a logic input for Jog on the ATV312 drives?
Issue:
Jog function on the ATV312 drives.

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 312, Altivar 31

Environment:
All

Cause:
set up a jog speed of 10hz.

Resolution:
FUN menu
Jog settings (JoG-)
Jog (JoG) set to Logic input X example LI6
Set jog speed (JGF) 10hz

(you will still need a direction Forward or Reverse on LI1 or LI2)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_03.pdf [2.84 MB]