Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to do program the ATV630 for 2- wire control and where do I connect the start / stop?
Issue:
Program the ATV630 for 2-wire control and connect the start / stop.

Product Line:
ALTIVAR 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Go to menu 5 Complete Settings
Go to menu 5.5 Command and Reference
Set 2/3 wire type to 2 wire .
​24V to DI1 = forward (normally open , maintained close to start)