Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why I get a popup error message “The simulator does not answer” when starting the simulator of SoMachine/Machine Expert - Basic ?
The SoMachine/Machine Expert - Basic Simulator uses TCP port 502 and this port may be used by any other Software application (Example: Twidosuite, Unity Simulator, etc.).

To check if the port 502 is already reserved by another Software application, execute the command "netstat- anbp tcp" in a CMD session (see the result in attached screenshot) and then close/delete such application using the port 502 before starting the SoMachine/Machine Expert - Basic Simulator.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Port502.jpg [93.61 KB]