Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause the ATS22 soft starter to trip on a SLF fault?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Possible causes for the ATS22 soft starter to trip on a SLF fault

Product Line:
ATS22 and Enclosed ATS22

Environment:
All

Cause:
Network time out fault

Resolution:
SLF Modbus Time Out • Serial link detected fault. Check the RS485 connection.