Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the firmware flash cable used on the ATV320 Drives?
Issue:
Part number request for the firmware flash cable used on ATV320

Product Line:
VW3A8122

Environment:
All

Cause:
Flash cable used to update the firmware

Resolution:
The VW3A8122 cable is the flash cable used for updating the firmware on the ATV320 Drive.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]