Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why is Ecoreach refusing my changes to Protection settings?
Issue: When connected through Ecoreach to the Micrologic X Control Unit, it is not possible to modify the protection settings through Ecoreach.

Product Line: Ecoreach, Masterpact MTZ.

Cause: ​Ecoreach cannot change the Protection settings of the Micrologic X Control Unit if the ability to Change Protection Settings Remotely has been disabled on the Micrologic X Control Unit itself.

Resolution: ​To change protection settings remotely, please enable Remote Protection Setting via the Control Unit's onboard screen (Configuration > General > Lock Protection > External Access > Protection Change > Allow).