Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why, after assigning Dual Setting A/B (1 Wire) to Input 6, does Ecoreach change Input 5's assignment to None?
Issue:  IO1 Input 5 configuration getting set to "none" while configuring Dual settings Selection A/B (1 wire) through Ecoreach.

Product Line: IO Module, Ecoreach.

Cause:  Currently, every time a user assigns Dual Setting A/B (1 Wire) to Input #6, Ecoreach deliberately overrides the assignment for Input #5 to avoid possible conflicts between Inputs 5 and 6.

Resolution: ​Once Input #6 has been assigned to Dual Setting A/B (1 Wire), please configure the assignment for Input #5.