Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect braking resistor to ATV340?
Issue:
Braking resistor installed on ATV340.

Product Line:
Altivar ATV340

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
For ATV340 smaller sizes (size 1 and size 2), there are terminals PB and PBe on CN10 connector for connecting braking resistor.
Size 1 and 2 are ATV340 drives up to U75N4 included:
Altivar example

On ATV340 size 3 and larger, braking resistor must be connected to PA/+ and PB. See attached picture.
Size 3 and larger = ATV340D11N4 and above

Power terminals

Programming:
  • [Complete settings] [Generic functions] [Ramp] [Braking Resistor] BrC set to YES.
  • [Complete settings] [Generic functions] [Ramp] [Dec.Ramp Adapt] brA set to No.