Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How to replace a Back-UPS Pro battery.
Issue:
Demonstration of the installation of internal battery of the Back-UPS XS/RS 'G' family.

Product Line:
BACK-UPS XS/RS

Environment:
BX1500G / BX1500G-CA
BX1300G / BX1300G-CA
BX1000G / BX1000G-CA
BR1500G, BR1300G, BR1000G, BR700G

Cause:
Battery installation for replacement or initial configuration.

Resolution:
The following video details the process for installing the internal battery for the Back-UPS BX / BR "G" Energy-Saving UPS.



The following video includes installation instructions for legacy Back-UPS XS and RS systems such as BR1000 and BX1000.