Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
My EtherNet/IP adapter stops communicating when scanned by M241/M251
M241/251 opens 1 connection to check adapter identity and a second one for implicit exchanges.
The first connection is closed after 40 seconds as identity does not need to be checked continuously.

On some adapters (like ATV71 EtherNet/IP card VW3A3316), this first connection closure causes communication interruption of the second connection, too.

A workaround is to keep the first connection open by sending GetAttributeSingle requests for example every 5 seconds.
This can be done using function block EipDataExch from the EtherNet/IP Scanner library.
i_xMsgType input should be TRUE to use connected mode.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.