Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can you set the timeout settings on the ATV71 drive using IO scanner and Ethernet TCP-IP?
Issue:
Setting the timeout on the ATV71 drive using IO scanner and Ethernet TCP-IP

Product Line:
ATV71

Environment:
All

Cause:
Loss of communications from the Ethernet.

Resolution:

If the customer needs to change the time out for Ethernet communications he can do it from the web page  or the (Tout) parameter in the drive.

The default is 2 seconds.

See the attachment.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Ethernet timeout settings on webpage.jpg [115.12 KB]