Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the IEM3255 be monitored remotely via WiFi?

Issue:
Can the IEM3255 communicate via WIFI?

Product:
IEM3255

Environment:
Ethernet Communications / Wireless Communications

Resolution:
Unfortunately, not. The IEM3255 is only capable of Modbus RTU. However, the meter can utilize one of our ethernet gateways such as the PAS600L which will allow for a WIFI router to connect to it. For information on the PAS600 please click here. To view information on how to configure an Ethernet Gateway check out the FAQ FA239552

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: