Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why am I unable to write settings to the Power Meter PM8000 series using Ecoreach?
Issue: unable to write settings for PM8000 series using Ecoreach.
Cause: PM8000 meters do not allow Modbus programming by default.
Resolution: Set the option to "Allow the Modbus Programming" using the ION setup 3.0 or above. After enabling the option to "Allow the Modbus Programming" it should be possible to do write the settings for PM8000 series meters using Ecoreach.