Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are possible causes for a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?
Issue:
What can cause a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?

Product Line:
ATV930, Altivar 930

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
This fault may occur if the DB Transistor is shorted. Perform a Diode check across PA to PB to check if Transistor is shorted. Also, confirm BrA is set to Yes.