Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How can I verify logs are catching up or being recorded?
Issue
Verification needed to see if data logs are catching up or recording.

Product Line
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.x
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Cause
There can be multiple causes that can cause a Data Recorder State to be reset including but not limited to Firmware Upgrades, Driver updates, and Data Alignment.