Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can the ATV12 Drive run a motor up to 400Hz?
Issue:
ATV12 drive capability to run a motor up to 400Hz

Product Line:
Altivar 12, ATV12

Environment:
All

Cause:
Wants to run the motor up to 400hz

Resolution:

Programming the drive

DRC menu
bFr=60hz
UNS = motor voltage
Ncr motor current
FRS= 400hz
tFr =400hz

Main menu
ACC=3 seconds suggested 10 seconds
DEC 3 seconds
LSP 0 (for a test, set 400hz if you do not have a voltage or current feedback speed input)
HSP 400hz