Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ION7650 Features
Can the ION7650 Max demand functions for neutral on each phase?
- Not available for each phase, but can be customized using PME designer and display it on meter's custom display.

For Instantaneous display does it include Neutral for THDV and THDI?
- Depends on your connection type,  meter displays THD for V1, V2, V3 V4, I1, I2, I3, I4 and I5.