Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there certification and accreditation for PM5110?
Product Line
PM5110

Environment
Certification

Resolution
The PM5110 meter has SGS certification from the external lab.

Refer the attached type test report of PM5110 and  accreditation of SGS lab.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SGS UK - UKAS accreditation.pdf [502.74 KB]