Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can One Line's be animated in Power Monitoring Expert?
Issue
Need to animate one-line diagram

Product Line
EcoStruxure Power Monitoring Expert 8.2

Environment
Power Monitoring Software

Cause
Previous versions of PME did not have this capability.

Resolution
The new MultiState Display Module in Power Monitoring Expert 8.2 will allow for this.
For instructions on how to use this module please download the attachment at the bottom of this FAQ. This will provide a detailed operation and use of the new MultiState Display Module.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
7EN02-0290-10_ION_Reference.pdf [9.47 MB]