Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the exact length of electrical wire of reference XVC6M3? 450 mm or 550 mm?
According to our spec, the length of pre-cabled wires of XVC6M3 is 550 mm. but be careful, there is 50mm tolerance. thank you!