Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
If a drive is set for 3-wire control, can it be switched internally by the drive to 2-wire control?
Issue:
Configuration modification from 3 to 2-wire control

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
ATV312, ATV212, ATV61, ATV71, ATV630, ATV930, ATV320,

Cause:
Customer application requirement

Resolution:
No, the drive is not capable of switching 3-wire to 2-wire control internally.