Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to recalibrate the CVT measurements of a Recloser/Sectionalizer using WSOS
Issue
The readings on the ADVC controller are not showing correct voltage or current.

Product Line
WSOS

Environment
Testing or Calibrating

Resolution
The attached document outlines the CVT calibration procedure.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Calibration procedure Rev1.pdf [83.36 KB]