Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What could cause an OCF Overcurrent Fault on ATV630 or ATV930?
Issue:
Getting a OCF Overcurrent Fault on ATV630 or ATV930.

Product Line:
Altivar AC Drive Process Drive ATV320 ATV71 ATV600 ATV900

Environment:
All

Cause:
Motor pulling higher than nameplate Full Load Amps for an extended period of time

Resolution:
Typically, this can be resolved by adjusting the Motor Control Parameters, and ensuring the motor nameplate information was entered correctly.  Motor Control Parameters vary by application.
If adjusting these parameters does not resolve the issue, you need to determine whether the drive and/or motor is correctly sized to be able to handle the load.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Danh mục:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Danh mục: