Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV680- Do the input wires and motor wires come in the top or bottom?

Issue:
Do the input wires come from the top or from the bottom on ATV680

Product Line:
ATV680

Resolution:
According to the ATV680 Handbook (NHA37113) , the input power wiring and motor wiring come from the bottom of the enclosure.   To wire from the top, they will need a Q  option ( Door Mounted Overload Reset Push Button) & U option (Top Entry Cubical )

See page 95 of The ATV680 Handbook.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV680_Handbook_EN_NHA37113_02.pdf [7.46 MB]