Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for door screws of the ATS48 Enclosed Soft Starert?
Issue:
Part number for door screws of ATS48 Enclosed Soft starter?

Product Line:
ATS48 enclosed

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The part number for the screw is 80450-350-50. This part number is an assembly of the 1/4 turn screw, retainer, receptacle and screw.