Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the minimum firmware version of the ATV600 drive that is needed to use the VW3A3725 Bacnet card?
Issue:
What is the minimum firmware version of the ATV600 drive that is needed to use the VW3A3725 Bacnet card.

Product Line:
ATV600 series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Drive firmware must be of a certain level to properly operate the VW3A3725 Bacnet card.

Resolution:
A minimum firmware version of V1.8 on the ATV600 series drive is required in order to operate the VW3A3725 Bacnet MS/TP card.