Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are the Open/Close control pushbuttons fixed to specific object?
No, Open/Close control pushbuttons can be defined to any of the 6 controllable objects by parameter “Object for control buttons” under Object menu. Same parameter can be found under Local panel conf menu.