Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I define Trip Circuit Supervision?
Trip Circuit Supervision require a logic function to be created. In this example covering TCS with 2 inputs DI1 and DI2 is used for breaker open and close status. The inputs must be inverted (below NC selection). Please refer to manual for connections. For e.g. Easergy P3 standard, refer to chapter 6.16

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TCS.JPG.jpg [19.28 KB]