Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why I am unable to set the date and time of IMU with Compact NSX/CompactNS/Masterpact NT/NW?
If you are unable to set date and time of IMU with Compact NSX/CompactNS/Masterpact NT/NW then please check the firmware version of the BCM ULP through Ecoreach Firmware Upgrade. If the firmware version of BCM ULP is 3.0.4 consider changing the firmware version of the BCM ULP to firmware version 3.0.7.