Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is RoHS?
The European Directive 2002/95/EC -“Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) effective July 1st, 2006, its recast 2011/65/EU of June 8th, 2011, the Delegated Directive (EU) 2015/863 of March 31st 2015, forbid the use in Europe of lead, mercury, cadmium, Hexavalent chromium, the polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE) flame retardant and Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP) from July 21st 2019 in certain electrical and/or electronic equipment’s.