Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
On Ativars ATV61, ATV71, can I use PTC connected to LI6 and external 24V for logic inputs at the same time?
Yes it is possible. Wiring in attachment
Do not forget to set SW2 switch = PTC
To enable PTC monitoring, in Drive menu - Fault management - LI6 as PTC = (anything different from "no")

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Pict_scheme.jpg [75.27 KB]