Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV312 drive with a remote speed pot is working in reverse?
Issue:
Reversed remote speed pot on an ATV312 drive.

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers

Cause:
Potentiometer is working backwards

Resolution:
Swap the  +10vdc and the com terminal wires on the potentiometer to reverse the potentiometer operating direction.