Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the nominal pressure for the Rollarc contactor ?
The nominal pressure is 2.5 bars relative (0.25 Mpa)
The threshold of pressure switch is 1.5 bars (0.15 Mpa)

For the basic version only, the pressure switch has two thresholds :
1st level : 1.5 bars
2nd level : 1 bar
-------------------------------------------