Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card?

Issue:
How do you run the motor in reverse on the ATV630 and ATV930 using Telegram 1 with the profinet option card VW3A3627?

Product Line:
ATV630 and ATV930  with the Profinet VW3A3627 option card.

Environment:
Telegram one only

Cause:
Wants to run the motor in reverse using telegram 1 in profinet.

Resolution:
You have to write a hex C000 which is negative -100% of the max freq tFr range and the motor will run in reverse
The frequency reference is normally the second word in the profinet output table for command.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Telegram run motor in reverse.JPG.jpg [54.35 KB]