Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATS22 have a timed logic input available?
Issue:
Time delay on an ATS22 start input.

Product Line:
Altistart 22, ATS22

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The ATS22 does not offer a time delay feature to the logic inputs.  If a delay is required, use an external timer.