Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to use SH motors with LXM32 ?
Yes, it is possible, but only with LXM32M and with analog encoder card added to LXM32M. Data in encoder of SH motor are not compatible with LXM32, so the only option is to configure LXM32M as for 3rd party motor.