Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can an ATV212 logic input be programmed as both a run command and a preset speed?
Issue:
ATV212 run activate and preset speed on the same input.

Product Line:
S-Flex ATV212

Environment:
All

Cause:
Set up Run and Preset speed at the same time.

Resolution:
Yes.  The logic inputs have options for combination assignments.

22 = run forward + preset speed 1
23 = run reverse + preset speed 1

Eg:  Logic input F assignment F111 = 22
Input OFF - Motor stops
Input ON - Motor runs forward at speed set by Sr1 (preset speed 1)